Check it out : l'ingénierie peut être aussi simple
Les capteurs intelligents offrent un potentiel énorme. Mais ils n'exploitent leur force que s'ils sont installés et alignés de manière optimale. C'est pourquoi Baumer propose des outils gratuits intelligents tels que des jumeaux numériques CAO de capteurs, par exemple avec le trajet du faisceau. Les ingénieurs peuvent accéder à un jumeau numérique 3D CAO du capteur sélectionné pour faciliter la conception et vérifier si les données correspondent à la conception de la machine. Les dimensions du capteur, la portée de détection, la portée aveugle et la portée de réception sont présentées à l'écran afin de déterminer l'alignement et le paramétrage idéal.
Conseil d'expert
Mesurer simplement les forces vives
Bien sûr, les capteurs de force mesurent la force, n'est-ce pas ? En fait, ce n'est pas aussi clair qu'il n'y paraît à première vue, car les capteurs de contrainte peuvent constituer une alternative raisonnable. En particulier lorsqu'il s'agit de mesurer des forces importantes, ils constituent souvent le meilleur choix en termes de coût et d'effort d'intégration.
Innovations en matière de produits
Les dernières solutions de Baumer en matière de détecteurs
Détection puissante des objets :
Ultrasonique UR12 : Le capteur ultrasonique M12 le plus court
Inductif IF250 : Ultra-plat pour une liberté de conception maximale
Histoire de succès
Comment économiser 100 000 litres d'eau par jour ?
Dans le secteur de la transformation du lait, très gourmand en ressources, même des économies mineures ont un effet important. Réduire de moitié la consommation de fluides dans certaines étapes du processus permet de réduire considérablement les coûts de production. Züger Frischkäse AG en a fait l'expérience depuis que le capteur de conductivité CombiLyz AFI fournit des valeurs de mesure extrêmement rapides et précises dans le cadre de la séparation de phases. Le nettoyage CIP consomme désormais jusqu'à 30 % d'agent de nettoyage en moins, jusqu'à 50 % de désinfectant en moins et jusqu'à 100 000 litres d'eau en moins par jour.
Les prix
Les innovations de Baumer récompensées pour l'automatisation intelligente
Nous sommes particulièrement fiers et heureux que nos innovations soient appréciées non seulement par nos clients, mais aussi par des jurys d'experts. Nos produits innovants ont reçu les prix suivants :
AutomationsBest : Le capteur de niveau ultra-flexible CombiLevel PLP70 a été récompensé par une médaille d'or.
Inspect Award 2023: Le tuyau de refroidissement breveté des caméras industrielles Baumer CX.XC serpente à travers le boîtier de la caméra, ce qui permet d'économiser de l'espace et d'assurer la stabilité thermique même après une courte période. Notre produit innovant a été classé à la deuxième place.
Prix international FoodTec 2024: PAD20, le capteur intelligent pour la détection de bulles d'air et de gaz avec un principe de mesure innovant, a reçu la médaille d'argent.